工具与软件:
尊敬的 TI 工程师:
我们发现、在我们 调试 TPS55288时、它的输出电压纹波非常大。 我们将输出电压设置为8.8V、在空载条件下、输出电压波形如下所示:

在输出中添加700mA 负载时、波形如下所示:

峰值和谷值之间的电压差约为1V。 您能帮助分析问题的原因吗?
原理图如下:
e2e.ti.com/.../TPS55288-SCH.pdf
布局如下:
e2e.ti.com/.../TPS55288_5F00_Layout.pdf
谢谢!
此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的 TI 工程师:
我们发现、在我们 调试 TPS55288时、它的输出电压纹波非常大。 我们将输出电压设置为8.8V、在空载条件下、输出电压波形如下所示:

在输出中添加700mA 负载时、波形如下所示:

峰值和谷值之间的电压差约为1V。 您能帮助分析问题的原因吗?
原理图如下:
e2e.ti.com/.../TPS55288-SCH.pdf
布局如下:
e2e.ti.com/.../TPS55288_5F00_Layout.pdf
谢谢!
此致
尊敬的 Mulin:
对于您的申请、回复如下:
1) 1) SW1和 SW2的波形如下:
SW1波形:

SW2波形:


由于设备太多、我们无法捕获 电感器电流的波形。
2) MOSFET 的编号是 CJAB20N03、由 JCET 提供、 输出电容编号是 CL10A105KB8NNNC 和 CL32B106KBJNNWE、形成 Samsung。 铝电解电容器为 RVT-6377-476M-50V。
3) Vout 有连接,并放置在铜层上。 完整的布局文件如下所示:
e2e.ti.com/.../db_2D00_box_5F00_V2.0_5F00_2025_2D00_0118_5F00_PCB.pdf
谢谢!
此致