This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55288:输出电压纹波过大

Guru**** 2420520 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1482302/tps55288-excessive-output-voltage-ripple

器件型号:TPS55288

工具与软件:

尊敬的 TI 工程师:

我们发现、在我们 调试 TPS55288时、它的输出电压纹波非常大。 我们将输出电压设置为8.8V、在空载条件下、输出电压波形如下所示:

在输出中添加700mA 负载时、波形如下所示:

峰值和谷值之间的电压差约为1V。 您能帮助分析问题的原因吗?

原理图如下:

e2e.ti.com/.../TPS55288-SCH.pdf

布局如下:

e2e.ti.com/.../TPS55288_5F00_Layout.pdf

谢谢!

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lumina:

    感谢您联系我们。

    1.能否提供 SW1、SW2、电感电流以及 Vout 的波形?

    能否提供 MOSFET 和输出电容器的器件型号?

    布局文件是否完整? VOUT 引脚似乎未连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mulin:

    对于您的申请、回复如下:

    1) 1) SW1和 SW2的波形如下:

    SW1波形:

    SW2波形:

    由于设备太多、我们无法捕获 电感器电流的波形。

    2) MOSFET 的编号是 CJAB20N03、由 JCET 提供、 输出电容编号是 CL10A105KB8NNNC 和 CL32B106KBJNNWE、形成 Samsung。  铝电解电容器为 RVT-6377-476M-50V。

    3) Vout 有连接,并放置在铜层上。  完整的布局文件如下所示:

    e2e.ti.com/.../db_2D00_box_5F00_V2.0_5F00_2025_2D00_0118_5F00_PCB.pdf

    谢谢!

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Lumina:

    根据原理图、R607等于0、应将 IC 设置为 FPWM 模式。 但根据波形、器件在 PFM 模式下工作。 该大的输出电压纹波看起来像是正常的 PFM 模式纹波。 您能否帮助检查客户焊接 R607是否有误?

    此致、

    Mulin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mulin:

    我们通过软件设置 PWM 模式。

    谢谢!

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lumina:

    FPWM 模式是否可以解决干扰问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lumina:

    我们 两周没有看到您的更新、因此我认为这个问题已经解决。
    我现在结束该主题。 如果仍有打开的内容、请回复、该主题将再次打开。
    如果您有任何其他问题或该主题帖已锁定、请打开一个新问题。
    单击已解决按钮也有助于我们维护此论坛。

    此致、

    Mulin