This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5160-Q1:SW 输出波形

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5160, LM5160DNTBK-CALC
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1483870/lm5160-q1-sw-output-waveform

器件型号:LM5160-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5160

工具与软件:

您好!

我用 LM5160设计了一个电路、输入电压20V、输出电压5V、导通电阻100k、开关频率500kHz。 但是、我测得的 SW 波形非常奇怪。 您能告诉我问题出在哪里吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lin:

    您能否  将原理图或填充的 Excel 工具 LM5160DNTBK-CALC 计算工具|德州仪器 TI.com 与您的运行条件一起分享?  纹波注入网络元件的价值是什么?  FB 节点需要足够的纹波、以实现正确稳定的开关。 另外、工作负载电流是多少?

    此致

    Arpita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aprita:

    如果我不使用 R3、会发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lin:

    请注意您必须使用 使 R3与输出电容器串联 以便在反馈节点处具有足够的纹波幅度(因为您没有2类或3类注入电路)。 您可以从器件数据表中计算 R3的最小要求值。 所示。

     

    1类纹波电路会将转换器输出端的纹波耦合到反馈节点(FB)。 输出电压纹波具有两个分量

    1.电容纹波: 由 Cout 引起(电感纹波电流对输出电容充放电)。

    电阻纹波:由 R3和 ESR (流经输出电容器和 R3的 ESR 的电感器纹波电流)引起。

    为了使器件正常运行并实现稳定的开关、 电阻纹波必须超过输出端的电容纹波(VOUT)。 如果不使用所需的最小 R3、则不会满足上述条件。 因此、在具有多次连续突发导通时间后跟较长关断时间的 COT 转换器中可以观察到不稳定的开关行为。  

    请尝试将适当的 R3与 Cout 串联、并捕获 SW 波形。 这样应该可以解决该问题。

    有关更多信息。 请参阅 https://www.ti.com/lit/an/snva166a/snva166a.pdf?ts = 1741326202372

    此致

    Arpita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、阿普罗纳

    谢谢。

    如果我的设计的初级负载非常小、我是否需要添加虚拟负载? 如果是、建议的数额是多少?

    或者只需要设计 Resr 而不添加任何其他内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、阿普罗纳

    我修改了电路、添加了一个1欧姆的电阻器、但波形看起来相似。

    RESR > 25M * Vo / Vref / △Δ V IL

    Vo = 5V、Vref = 2V、 △IL = 0.3

    RESR = 25m * 5 / 2 / 0.3 = 0.208

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lin:

    请分享 原理图详细的审查和进一步的调试。  

    此致

    Arpita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aprita:

    请参见下图。

    我在输出电容器上添加了一个 Resr、波形是相同的。

    Cbst 越小、情况也是如此。

    Ron 为100k、没问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lin:

    从原理图中可以看到您使用的是 Fly-Buck 配置。 您还没有提到隔离输出电压。

    您能否分享 Fly-Buck 计算器 FLYBUCK-FLYBACK-DESIGN-CALC 计算工具的完整原理图和填充计算器|德州仪器 TI.com 了解运行条件、并与我们分享以便进行进一步调试。  让我们知道初级侧和次级侧的负载电流。 您能否捕获非隔离式和隔离式输出电压的波形?

    对部分电路原理图的部分初步评价: C_VCC 和 CBST 的推荐值分别为1 µF 和10nF。 电流值很高。 请遵循建议的值、以实现可靠运行。

    此致

    Arpita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aprita:

    设计基于本文档。

    https://www.ti.com.cn/cn/lit/ug/zhcu106a/zhcu106a.pdf

    我在输出电容器处添加了 Resr、但结果 是相似的。

    Ipri 几乎为100mA、次级侧负载约为1W、但尚未加载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aprita:

    我将 C_VCC 和 CBST 更改成了1 µF 和10nF。

    在 Cout 为5欧姆时添加一个复位。

    VSW 的波形是相同的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lin:

    感谢您确认您使用 Fly-Buck 配置。 请注意、Fly-Buck 运行模式需要3类纹波注入网络(请参阅数据表的第 8.2.2.2.3节)  

    您的原理图和工作条件与示例看起来不同。 您需要填写计算器 https://www.ti.com/tool/download/FLYBUCK-FLYBACK-DESIGN-CALC。 本 Excel 将指导您如何为 Fly Buck 操作选择3类纹波网络。 此外、请使用计算器再次检查500kHz 的 RON 值。 当前值似乎较小。 您应始终遵循组件的建议值。 使用元件的随机值可能会导致器件出现异常行为或损坏。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于不活动而关闭螺纹。

    此致

    Arpita