主题中讨论的其他器件:LM5160
工具与软件:
您好!
我用 LM5160设计了一个电路、输入电压20V、输出电压5V、导通电阻100k、开关频率500kHz。 但是、我测得的 SW 波形非常奇怪。 您能告诉我问题出在哪里吗?



This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
我用 LM5160设计了一个电路、输入电压20V、输出电压5V、导通电阻100k、开关频率500kHz。 但是、我测得的 SW 波形非常奇怪。 您能告诉我问题出在哪里吗?



尊敬的 Lin:
请注意您必须使用 使 R3与输出电容器串联 以便在反馈节点处具有足够的纹波幅度(因为您没有2类或3类注入电路)。 您可以从器件数据表中计算 R3的最小要求值。 所示。

1类纹波电路会将转换器输出端的纹波耦合到反馈节点(FB)。 输出电压纹波具有两个分量
1.电容纹波: 由 Cout 引起(电感纹波电流对输出电容充放电)。
电阻纹波:由 R3和 ESR (流经输出电容器和 R3的 ESR 的电感器纹波电流)引起。
为了使器件正常运行并实现稳定的开关、 电阻纹波必须超过输出端的电容纹波(VOUT)。 如果不使用所需的最小 R3、则不会满足上述条件。 因此、在具有多次连续突发导通时间后跟较长关断时间的 COT 转换器中可以观察到不稳定的开关行为。
请尝试将适当的 R3与 Cout 串联、并捕获 SW 波形。 这样应该可以解决该问题。
有关更多信息。 请参阅 https://www.ti.com/lit/an/snva166a/snva166a.pdf?ts = 1741326202372。
此致
Arpita
尊敬的 Lin:
从原理图中可以看到您使用的是 Fly-Buck 配置。 您还没有提到隔离输出电压。
您能否分享 Fly-Buck 计算器 FLYBUCK-FLYBACK-DESIGN-CALC 计算工具的完整原理图和填充计算器|德州仪器 TI.com 了解运行条件、并与我们分享以便进行进一步调试。 让我们知道初级侧和次级侧的负载电流。 您能否捕获非隔离式和隔离式输出电压的波形?
对部分电路原理图的部分初步评价: C_VCC 和 CBST 的推荐值分别为1 µF 和10nF。 电流值很高。 请遵循建议的值、以实现可靠运行。
此致
Arpita
您好、Aprita:
设计基于本文档。
https://www.ti.com.cn/cn/lit/ug/zhcu106a/zhcu106a.pdf

我在输出电容器处添加了 Resr、但结果 是相似的。
Ipri 几乎为100mA、次级侧负载约为1W、但尚未加载。
尊敬的 Lin:
感谢您确认您使用 Fly-Buck 配置。 请注意、Fly-Buck 运行模式需要3类纹波注入网络(请参阅数据表的第 8.2.2.2.3节)
您的原理图和工作条件与示例看起来不同。 您需要填写计算器 https://www.ti.com/tool/download/FLYBUCK-FLYBACK-DESIGN-CALC。 本 Excel 将指导您如何为 Fly Buck 操作选择3类纹波网络。 此外、请使用计算器再次检查500kHz 的 RON 值。 当前值似乎较小。 您应始终遵循组件的建议值。 使用元件的随机值可能会导致器件出现异常行为或损坏。