Thread 中讨论的其他器件:LM5146
工具与软件:
在我们的一个基于 LM5146 IC 的 PCBA 板中、没有建立直流输出电压。 仍可接近4V 至5V。 经过进一步调查、我们发现 SS 引脚无法达到其全电压、现在达到0.3斜坡、然后再降至零。 您能否告诉我们潜在的根本原因?
此致、
Amit
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Tim、您好!
我曾尝试增加 SS 时间、但结果完好无损。 下面附上一段波形供您参考、根据这些波形、VCC 每5ms 周期会出现一次干扰、并且 SS 电压未正确累积。
直流/直流转换器(48V 至14.5V)工作在150kHz 开关频率下、反馈为(输出电压/18)。 您能回答以下问题吗
1) 1)为什么 VCC 会出现故障
2) 2)为何引导电容器无法在超过4V 的电压下充电?
3) 3)为什么 SS 电压下降?
Tim、您好!
VCC 电容器已在引脚附近存在、但我们仍然面临上述问题。 我还附加了原理图以及另一个波形数据、其中还捕获了 HO 和 LO 信号、通过分析波形、可以观察到 FB 没有跟随直流/直流输出电压波形、而 FB 只是电阻分压器网络。 这是否意味着 FB 受控制器 IC 控制、而不受直流/直流输出信号控制?
在什么情况下、捕获的 HO 和 LO 开关可能会发生?