This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5146-Q1:直流输出电压不是生成的。

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5146

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1486430/lm5146-q1-dc-output-voltage-is-not-building

器件型号:LM5146-Q1
Thread 中讨论的其他器件:LM5146

工具与软件:

在我们的一个基于 LM5146 IC 的 PCBA 板中、没有建立直流输出电压。 仍可接近4V 至5V。 经过进一步调查、我们发现 SS 引脚无法达到其全电压、现在达到0.3斜坡、然后再降至零。 您能否告诉我们潜在的根本原因?

此致、

Amit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit

    请发送原理图和填写好的快速入门文件。 您可能会在启动时达到电流限制-尝试增加 SS 时间或减小 Cout 和负载。

    此致、

    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、您好!

    我曾尝试增加 SS 时间、但结果完好无损。 下面附上一段波形供您参考、根据这些波形、VCC 每5ms 周期会出现一次干扰、并且 SS 电压未正确累积。  

    直流/直流转换器(48V 至14.5V)工作在150kHz 开关频率下、反馈为(输出电压/18)。  您能回答以下问题吗

    1) 1)为什么 VCC 会出现故障  

    2) 2)为何引导电容器无法在超过4V 的电压下充电?

    3) 3)为什么 SS 电压下降?  

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有要在此处查看的文件?

    VCC 应为稳定的7.5V 直流电压、因此请确保 VCC 电容器靠近 VCC 和 PGND 引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、您好!

    VCC 电容器已在引脚附近存在、但我们仍然面临上述问题。 我还附加了原理图以及另一个波形数据、其中还捕获了 HO 和 LO 信号、通过分析波形、可以观察到 FB 没有跟随直流/直流输出电压波形、而 FB 只是电阻分压器网络。 这是否意味着 FB 受控制器 IC 控制、而不受直流/直流输出信号控制?

    在什么情况下、捕获的 HO 和 LO 开关可能会发生?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、您好!

    在 FB 到 GND 之间不应有电容-这会生成一个极点、并可能会导致您看到的行为。 此外、务必将下部反馈电阻器保持在 FB 和 AGND 引脚处、因此在此处仅使用一个电阻器。 FB 应跟随 Vout。

    此致、

    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更多要点:

    1. 使用快速入门计算器并验证稳定性。
    2. 对于引导电容器、1uF 真的很高...请尝试100nF。
    3. 无需反向并联二极管 D4 -死区时间非常短、该二极管将不导通。
    4. 电解阻尼电容器应放置在输入滤波电感器的右侧。
    5. 一个 VCC 电容器就足够了、但要将其靠近 VCC 和 PGND 引脚。
    6. 移除 FET 栅极上的电容器。
    7. 将 NC 引脚连接至 GND 以改善散热。