This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS26600-02EVM:ESD 保护是否充分

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1485834/tps26600-02evm-adequacy-of-esd-protection

器件型号:TPS26600-02EVM
主题中讨论的其他器件:TPS2660

工具与软件:

嗨、团队:

我根据 EVM 构建了电路并进行了 ESD 测试、当施加0.5kV 时、TPS2660损坏。
此后、我看了电路、发现 TVS 二极管的钳位电压约为82V、高于 TPS2660的绝对最大额定值。
我认为这不适合作为 ESD 保护。
如果有任何其他推荐的保护方法、请告知我。
输入电压约为48V±10%。

此致、
柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ryu、

    欢迎来到 E2E。

    您保持输入的 TVS 二极管的额定值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jit、您好!

    它是 SMBJ51CA、因为它是根据 EVM 定义的电路。

    此致、
    柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jit、您好!

    您能回答这个问题吗?

    此致、
    柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、团队:

    有人可以回答吗?
    我想尽快回答。

    此致、
    柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ryu、

    请使用5.0SMDJ 软件包。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Goel:

    这是否意味着 EVM 电路本身不具有 ESD 抗扰性?

    此致、
    柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ryu、

    EVM 不适用于 ESD 电阻。

    您也可以参阅:

    www.ti.com/.../slva833

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Goel:

    我理解。
    您是否有关于 ESD 保护的任何特定器件建议?

    此致、
    柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ryu、

    请参阅 Kunal 提到的应用手册的第6部分。

    请使用 SMDJ TVS 二极管来提供 EFT。

    谢谢  

    Amrit