主题中讨论的其他器件:TPS2660
工具与软件:
嗨、团队:
我根据 EVM 构建了电路并进行了 ESD 测试、当施加0.5kV 时、TPS2660损坏。
此后、我看了电路、发现 TVS 二极管的钳位电压约为82V、高于 TPS2660的绝对最大额定值。
我认为这不适合作为 ESD 保护。
如果有任何其他推荐的保护方法、请告知我。
输入电压约为48V±10%。
此致、
柳。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
嗨、团队:
我根据 EVM 构建了电路并进行了 ESD 测试、当施加0.5kV 时、TPS2660损坏。
此后、我看了电路、发现 TVS 二极管的钳位电压约为82V、高于 TPS2660的绝对最大额定值。
我认为这不适合作为 ESD 保护。
如果有任何其他推荐的保护方法、请告知我。
输入电压约为48V±10%。
此致、
柳。
你好 Ryu、
EVM 不适用于 ESD 电阻。
您也可以参阅:
此致
Kunal Goel