This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23754:TPS23754 PD IC 的次级侧 MOSFET 运行情况查询

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23754, UCC2897A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1487672/tps23754-inquiry-about-secondary-side-mosfet-operation-of-tps23754-pd-ic

器件型号:TPS23754
Thread 中讨论的其他器件: UCC2897A

工具与软件:

尊敬的团队:

大家好、我想询问与 TPS23754 PD MOSFET 相关的次级侧同步整流 N-MOSFET (Q4)和控制该 MOSFET 的 N-MOSFET (Q1) IC。

  1. 当初级侧 MOSFET 导通并存储能量时、我知道次级侧 Q4关断、Q1导通、这意味着次级侧没有电流流过。 不过、考虑到发生了切换、似乎施加了栅极电压。 您能否解释一下将栅极电压施加到 Q1和 Q4的路径? 我很困惑。

  2. 当初级侧 MOSFET 关断且释放能量时、您还能否详细介绍此状态下的电流路径?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Si Yoon、

    感谢您发送编修!

    我们将调查您的问题、并在3-7个工作日内回复您。 感谢您的耐心。  

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Si Yoon、

    感谢您的耐心。

    有源钳位正激式转换器具有以下2种情况:蓝线初级 NMOS 开启、红线初级 NMOS 关闭   

    以下应用手册可能会有所帮助:

    了解和设计有源钳位电流模式控制的转换器(使用 UCC2897A):

    https://www.ti.com/lit/an/slua535a/slua535a.pdf

    此致、

    Diang