请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS50601-SP 工具与软件:
您好!
TPS50601数据表仅指定了最短关断时间的典型值。 关断时间是如何推导的? 我假设它基于自举电容器的 RC 时间常数。 500ns (典型值)是否已内置了裕度、或者最坏情况下的最短关断时间是多少?
我最初假设最短导通时间具有类似的容差、但我得到的情形与该线程类似
TPS50601-SP:最坏情况下的开/关时间最小值应用-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛
我问如果假设与准时相同的容差是不是太大、因为我必须对频率进行重大调整。