This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS50601-SP:关断时间范围

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS50601-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1489898/tps50601-sp-off-time-range

器件型号:TPS50601-SP

工具与软件:

您好!  

TPS50601数据表仅指定了最短关断时间的典型值。 关断时间是如何推导的? 我假设它基于自举电容器的 RC 时间常数。 500ns (典型值)是否已内置了裕度、或者最坏情况下的最短关断时间是多少?  

我最初假设最短导通时间具有类似的容差、但我得到的情形与该线程类似

TPS50601-SP:最坏情况下的开/关时间最小值应用-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

我问如果假设与准时相同的容差是不是太大、因为我必须对频率进行重大调整。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    我需要一些时间来进行研究、因为这可能需要咨询我们的设计团队。

    最短关断时间仅定义为典型值、因此可能无法定义硬性最大限制。

    我会在收到更多信息后更新该主题。

    谢谢!

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    由于 TPS50601-SP 的最短关断时间只是一个典型值、并且从未收集数据来提供最小或最大限制、因此很遗憾、我无法为最大或"最坏情况"最小关断时间提供特定的值。

    不过、我能够向我们的设计团队确认、时间取决于 CBOOT 的 RC 充电。 此外、最短导通时间的驱动容差与最短关断时间的驱动容差不同、因此没有理由期望容差相同。

    谢谢!

    Andy