This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23753A:TPS23753APW

Guru**** 2561520 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1482696/tps23753a-tps23753apw

器件型号:TPS23753A

工具与软件:

您好、TI 团队:

我们无法对24VAC 输入路径进行传导发射测试、而通过了 POE 路径。 下面是使用 PD 控制器的两条路径的电路图。  

   

这是 TI EVK SCH  

我们已尝试通过 TI EVK SCH 实现相同的24VAC 电路、但使用了一些不同的元件。  

我们的电路中使用的 CMC 是 ACM4520-142-2P-T000、而在 TI EVK 中为 P0420NL。 您是否认为我们的 CMC 在此处不能用于 CE?

您能否向我们推荐通过 CE 认证的解决方案?

谢谢!

Brijesh K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh

    PoE 团队正在进行内部测试、E2E 上的回复可能会延迟3-5个工作日。 很抱歉耽误您的时间、感谢您的耐心。

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Diang:
    感谢您 的答复、
    所以 TI EVK 还没有经过 CE 测试?
    我谨请您快速提供解决方案建议、因为我们已在通过 CE 测试后向客户发布 PCB 光绘文件。
    谢谢!
    Brijesh K
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh:

    感谢您的耐心。 大多数 PoE EVM 不会通过 EMI 测试。 可能有一两个用户运行 EMI、结果显示在应用手册中。

    设计具有隔离式反激功能且符合 EMI 的 PoE: www.ti.com/.../slua469.pdf

     此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

     您分享的应用手册在24VAC 输入部分没有 CE 测试详细信息、因为我们在24VAC 输入上失败、但在 POE 输入上失败、而在 POE 输入上、我们已通过 CE 测试。  

    在 TI 中、CE 未使用24VAC 输入进行测试?  

    请帮助我如何通过24V 交流输入的 CE 认证?

    谢谢你

    Brijesh K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    我们还使用执行了 CE 测试 PoE 输入 在这一点上、我们在高频方面也会出现故障。

    我们已经测试了3个具有 POE 输入的不同器件、但它们使用相同的 POE 电路、该电路在下方进行了共享。 在高频侧出现故障的所有3个器件中、所有3个器件的图表均已附加、请查看、您能否告诉我故障的原因是什么?解决方案可以是什么?

    e2e.ti.com/.../CE_5F00_Issue.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Brijesh:

    焊接这两个去耦电容器以补偿开关瞬态。

    考虑到 Q1是导通电阻为700m Ω 的非常小的裸片 FET、您可以进一步将 R14增加至100 Ω。 此外、还可以选择添加缓冲器 R17和 C37。 或者、您可以考虑使用导通电阻为100 - 200m Ω 的 FET。

    如果上述更改不起作用、您可以考虑进一步添加 Y-cap。

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    我们已在 POE 部分中完成了所有建议的返工、下面是结果、您能否查看并 向我们建议我们还可以做些什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Brijesh:

    感谢您的更新。 我将在3-7个工作日内浏览并回复您。  

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    紧急!

    尊敬的 Diang:

    您能给我推荐一下这个24VAC 电路的解决方案、我们如何解决传导发射问题? 您能否建议修改24VAC 电路?

    这一直是卡住的,我们没有听到你的这个24VAC 我们必须紧急解决它

    谢谢你

    Brijesh K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Brijesh:

    您能告诉我、 您现在在 Q1处使用的是哪个 MOSFET 吗?  

     如果问题仅发生在24VAC 机箱上? 这意味着整流器之后适配器处的电压为24V * sqrt (2)=~34V?  

    您可以尝试将 R16更改为50k 或75k 以设置 fsw = 200k 或300k。请参阅是否可以获得更好的结果

    有关更多信息、请查看以下链接

    https://www.ti.com/lit/an/slua469/slua469.pdf

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    我们将使用 AM3490N-T1-MOSFET PF。 两种输入用例(也是24VAC 输入和 POE 输入)都会发生传导发射故障。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Brijesh:

    感谢您的答复。  

     如果 AM3490N-T1-AM3490N 的数据表 PF 不符合以下情况、您能否分享该数据表?  

    正如我们讨论过的 、Q1是一款导通电阻为700m Ω 的非常小的裸片 FET、您可以进一步将 R14增加至100 Ω。 此外、还可以选择添加缓冲器 R17和 C37。 您最好考虑使用导通电阻为100 - 200m Ω 的 FET。 尤其是、您的输入电压为24V * sqrt (2)=~34V、低于常见的 PoE 37-57V、并且电流更高。  

    此致、

    Diang