工具与软件:
您好、TI 团队:
我们无法对24VAC 输入路径进行传导发射测试、而通过了 POE 路径。 下面是使用 PD 控制器的两条路径的电路图。


这是 TI EVK SCH

我们已尝试通过 TI EVK SCH 实现相同的24VAC 电路、但使用了一些不同的元件。
我们的电路中使用的 CMC 是 ACM4520-142-2P-T000、而在 TI EVK 中为 P0420NL。 您是否认为我们的 CMC 在此处不能用于 CE?
您能否向我们推荐通过 CE 认证的解决方案?
谢谢!
Brijesh K