请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS7B81-Q1 工具与软件:
嗨、团队:
固定负载和输出电容。 客户观察到、当禁用输出时、从 1.25V 下降 到0.3V 需要166ms、客户认为他们的 MCU 需要更长的时间。 他们发现、不同供应商的 LDO 在从 1.25V 到 0.3V 的时间之间具有很大差异、他们在同一个电路板上对其进行了测试。
支持需要:
- 对于固定负载和电容、LDO 的规格决定了从 1.25V 下降 到 0.3V 所需的时间
谢谢!
Jayden Li