This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM8D6B24:当模块 EN 关闭时、模块的 ALRT 引脚下拉、模块会生成警报。 如何解决?

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM8D6B24

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1485185/tpsm8d6b24-when-the-module-en-is-closed-the-alrt-pin-of-the-module-is-pulled-down-and-the-module-generates-an-alarm-how-to-solve-it

器件型号:TPSM8D6B24

工具与软件:

1.我们先启用该模块、然后通过 PMBus 将输出电压设置为1V;
2.然后通过 PMBus 将输出电压设置为0.7V;此时一切正常、不下拉 ALRT 引脚;
3.此时、我们将使模块关闭、模块的 ALRT 引脚将被下拉、模块将生成警报;

我们的 VOUT 输出范围为:0.6V~4V
当前测试表明、在0.6V 或0.7V 时关闭 EN 不可避免地会触发警报
以0.8V 关闭 EN 偶尔会触发警报
在0.9V 至4V 之前停止 EN 不会触发警报。

为什么选择?

TPSM8D6B24的输出电容器 COUT 是否存在最大限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,将在几天内回到你  

    谢谢你

    救世主

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    ALRET 变为低电平表示存在一些故障、如果您可以访问 PMBus、您可以帮助读取状态位、从而帮助了解正在设置哪些状态位。  

    2.是否更改了设备的默认配置? 请提供器件的最新设置或配置文件

    3. COUT 取决于许多参数和补偿,设置 MSEL1引脚或 PMBus ,请提供原理图和 COUT 降额  

    谢谢你

    救世主  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.报警产生后、每个 STATUS 寄存器的值如下:

    0x78寄存器:0x60

    0x79寄存器:0x8A60

    0x7A 寄存器:0x80

    0x7B 寄存器:0x00

    0x7C 寄存器:0x00

    0x7D 寄存器:0x00

    0x7E 寄存器:0x00

    2、我们修改了一些寄存器的配置、具体修改如下:

    0x21寄存器:0x0166

    0x24寄存器:0x0a00

    0x2B 寄存器:0x0133

    0x29寄存器:0xC810

    0xEE 寄存器:0x192C

    0xB1寄存器:0x1380421CC6

    0x41寄存器:0xBD

    0x45寄存器:0xBE

    0x22寄存器:0x0005

    0x33寄存器:0x0226

    3.原理图如下:

    VOUTA 近模块电容为1724 μ F、VOUTB 近模块电容也为1724 μ F;

    VOUTA 在远处的负载端也有一些散射电容器、电容约为46 22 μ F、即1012 μ F;

    VOUTB 在远处的负载端也有一些散射电容器、约为46 22 μ F、即1012 μ F;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 SCH、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的答复、我将在下周早些时候回答  

    -救主

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    当 VOUT_SCALE_LOOP = 0.125且 VOUT < 0.8V 时、基准电压小于100mV、OVF 比较器相对于基准电压、并且用户可编程。 由于 基准电压下降、在 Vout 下降与禁用跟踪 OV 之间可能存在一定的延迟、并且裕度很小、在下降基准上的 OV 可能会在禁用跟踪 OV 之前触发。

    当前 VOUT_OV_FAULT_LIMIT 设置是多少、 您是否可以 尝试增加该设置、即使仅用于这些低输出电压情况。

    谢谢你

    救世主

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个问题是 TPSM8D6B24模块的 Toff 寄存器设置似乎无效。 无论写入多少个值、断电时间都将比写入的值长得多。 它似乎没有任何效果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于强制输出电压下降需要转换器从输出端灌入电流、因此转换器必须能够灌入电流、并且没有不连续运行模式或负电流限制。

    您可以将所需的灌电流计算为 Vout x Cout / TOFF_FALL

    谢谢你

    救世主