工具与软件:
大家好、测试使用 BQ25730的定制设计。
测试重点在于利用 OTG 使用电池源驱动 VBUS 上的负载。
在默认的5V OTG 电压和6000 mA OTG 电流限制条件下、在 PMIC 重新启动之前、我无法拉动超过330 mA 的电压。
此设计使用5V 2A 有限 PSU 作为电池电源。
具有电流控制功能的数字负载用作 OTG 电流的灌电流。
示波器显示、SW2节点随着负载电流增大而减小...
V_SYS 也会随负载电流增大而降低、这可能会触发 V_SYS UVLO?
设计使用2.2uH 电感器、因此开关频率必须配置为800KHz、补偿网络会尝试遵循数据表建议。
欢迎提供任何反馈。