This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25730:OTG 负载和开关行为

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25730, BQ25730EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1484275/bq25730-otg-load-and-switching-behavior

器件型号:BQ25730

工具与软件:

大家好、测试使用 BQ25730的定制设计。

测试重点在于利用 OTG 使用电池源驱动 VBUS 上的负载。

在默认的5V OTG 电压和6000 mA OTG 电流限制条件下、在 PMIC 重新启动之前、我无法拉动超过330 mA 的电压。
此设计使用5V 2A 有限 PSU 作为电池电源。
具有电流控制功能的数字负载用作 OTG 电流的灌电流。

示波器显示、SW2节点随着负载电流增大而减小...
V_SYS 也会随负载电流增大而降低、这可能会触发 V_SYS UVLO?

设计使用2.2uH 电感器、因此开关频率必须配置为800KHz、补偿网络会尝试遵循数据表建议。

欢迎提供任何反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您能否共享寄存器转储以便我们可以看到充电器状态寄存器?

    您也可以遵循 BQ25730EVM 用户指南。  

    此致、

    老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 OTG 模式失败且 PMIC 重新启动之后、我记得在读取寄存器0x20时读取0x01。
    这将是 Fault_OTG_UVP。

    将再次检查是否发生任何其他故障。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为什么不订购  BQ25730EVM 并检查其性能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、EVM 有助于比较性能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好!

    我已有可用的 EVM。 我希望在1S 配置下进行测试、因此我将 JP3设置为1S 模式。

    有关图中的说明:
    #1:代替7V、我设置4.2V
    #2:09C4为默认值、因此无需再次写入
    #3:我相信"1000"是1600 mA。 如果我保留默认值、我认为应该是6A。
    #4:JP2已被移除
    #5:已设置 EN_OTG。


    空载条件下的 OTG 电压为5.096、如万用表所示。
    使用直流负载进行测试时、在禁用 OTG 之前、灌电流无法超过570 mA。
    随着 I 斜升电流、VIN 电压似乎稳定在4.99V。

    我渴望1S 配置能够正常工作、希望能获得任何有关如何测试更高输出电流的帮助/指导、以尝试与数据表中提供的效率图保持一致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好!

    在使用直流负载进行测试时、在禁用 OTG 之前、灌电流无法超过570 mA。

    使用上述条件时、我在 EVM 上看不到此问题。  

    您的系统处于什么模式? 它是 CV、CR、CC 吗?

    您是否在电池侧有电流限制?

    是否触发 OTG UVP 故障? 0x20中的位?

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christian:

    系统负载处于 CC 模式。

    PSU 用作电池。 PSU 的电流限制高达5A、我将其设置为2A。

    是、在寄存器0x20中触发 OTG UVP 故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好!

    如果您提高限制、您会看到此问题吗? 我认为系统正在尝试消耗电池允许的更多电源。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、增加电源的电流限制不会改变该行为。

    您能否描述您正在设置的位和您拥有的设备设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好!

    我遵循了如下所述的相同设置

    我有一个双向电源、用作具有高电流限制的电池。

    我在 SYS 上具有 CC 模式下的常规直流负载、可以将电流增加到设置的 OTG 电流值。

    您是否还可以使用其他直流电源? 或者、您以前是否尝试过从电源汲取最大可能电流? 我仍然认为这是 VBAT 上的电源有问题、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从电源到负载和系统负载、电缆平均使用多长时间?  
    我已经看到通过切换到物理电池得到了改进、该电池的导线长度比我拥有的 PSU 设置要短得多。
    也许是电源、我需要使用更高质量的电源进行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好!

    也许是电源、我需要使用更高质量的电源进行测试才能确定。

    是的、我认为这是问题所在。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    hello 开关电源帮助提高了所能测试的限制。
    感谢您的建议。

    我注意到的一件事是、在低 VBATT 电平下(即低于3.6V 的 OTG)无法启动。
    启用5V OTG 后、我能够将 VBATT 电压降至3.2V。

    我将 VBATT 设置为3.3V 并运行负载、并且能够在5V 时拉取~1A、直到 OTG 被禁用。

    请告诉我这是否符合预期!

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好!

    是的、这是预期结果、

    此致、

    Christian。