请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLVM23625 工具与软件:
您好!
数据表显示了热像仪图像、这些图像表明 TLVM23625在较低的工作频率下升温更多。 这与效率随着频率增加而变差的事实不匹配。
这些图片的原因是什么? 或者、我可能是误解了某个东西...
VIN=12V Vout=3.3 @ 1MHz = 57.9k ºC Ω
Vin=12V Vout=3.3 @ 2.2MHz = 53.1k ºC Ω

BR