This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLVM23625:TLVM23625的温度图像和效率

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: TLVM23625

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1490176/tlvm23625-temperature-images-and-efficiency-of-tlvm23625

器件型号:TLVM23625

工具与软件:

您好!

数据表显示了热像仪图像、这些图像表明 TLVM23625在较低的工作频率下升温更多。 这与效率随着频率增加而变差的事实不匹配。

这些图片的原因是什么? 或者、我可能是误解了某个东西...

VIN=12V Vout=3.3 @ 1MHz = 57.9k ºC Ω

Vin=12V Vout=3.3 @ 2.2MHz = 53.1k ºC Ω

BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我将与我们的应用工程师交谈、并尽快与您联系。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您认为较高的开关频率会产生更大的损耗、这是正确的。

    在器件温度完全稳定之前、拍摄图像的速度可能过快。

    此外、在功率损耗稍高的情况下、有效的电路板 θJA μ W 会更低一些。

    谢谢