This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5146:对面侧电感器安装

Guru**** 2625255 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5146

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1491242/lm5146-opposite-side-inductor-mounting

器件型号:LM5146
Thread 中讨论的其他器件: LM5137F

工具与软件:

在我努力实现一个基于 LM5146的设计时、这是一个一般性问题。

我想有机会利用散热焊盘将我设计中的 FET 热链接到 PCBA 下方的金属、因此最好将 FET 放置在电路板的底部。

但电感器不能放置在底部、因为我没有该间隙。

我知道这里的主要目标是保持环路面积和开关节点较小、并尝试保持对最近的接地层的基准。

是否有任何 TI 应用手册讨论开关稳压器的另一侧磁性安装?

我的想法是将磁性顶部直接放置在 FET 上方、通过多个过孔连接开关节点、周围是接地拼接过孔。 输出电容器可以放置在顶部或底部、以尽可能减小输出环路面积。

或者、我可以将整个设计放在顶面作为确切的参考布局、只需将阻焊层暴露在 PCB 底部 FET 下方、并尝试从电路板自身散热。

要查找与此相关的任何应用手册或指导、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

    通常、我们尽量避免为开关节点(SW)放置过孔、因为它会将噪声耦合到 PCB 的另一侧、从而使 EMI 问题变得更加困难。 因此、我们的大多数 EVM 都将 FET 和电感器保持在 PCB 的同一侧。 但是、如果该产品能够让您的设计从散热角度来看更易于实现、那么它应该没问题。

    此致、

    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Tim、我肯定意识到从潜在的 EMI/环路面积的角度来看、这并不理想。

    TI 对此有任何指导或应用手册吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

    关键环路区域仍然没有问题、因为这只与输入电容器和 FET 放置有关。 我怀疑我们是否有应用手册讨论将电感器放置在电路板的另一侧、但请查看我们的参考设计产品系列、您可能会找到一个示例。 可以将输出电容器放置在电感器的左侧和右侧、使其面向 FET (尽管该环路不那么重要、因为 di/dt 受到电感器的限制)。 请参阅 LM5137F EVM、了解有关我们最新布局技术(尤其是输入电容器放置)的示例。

    ——

    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、Jim。