This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM70840:LM708x0 (和 LM708x0-Q1)型号是否有差异?

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LM70860, LM70880, LM70840

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1489765/lm70840-lm708x0-and-lm708x0-q1-variant-differences

器件型号:LM70840
主题中讨论的其他器件:LM70880、、LM70860

工具与软件:

您好!

您能否详细说明 LM708x0型号(LM70840与 LM70860与 LM70880)的差异。
我们可以将 LM70840用于我们的应用、但使用更高规格的型号作为采购/可用性/通用设计的替代产品将非常好。

除了额定值(?) 输出电流范围 I_OUT 和指定/对应的检测电阻 R_S 值、我无法在常见数据表中发现主要差异。
这种差异是否纯粹在于器件测试/选择、不同的型号可能共用同一个器件?
那么、这是否也适用于 LM708x0-Q1的 AEC-Q100 (Q1)汽车型号?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Felix:

    Sam Ng 说:

    LM708X0型号具有相同的引脚排列和封装尺寸、因此使用这些系列器件绝对可以进行采购/可用性/通用设计。

    Sam Ng 说:
    除额定(?) 输出电流范围 I_OUT 和指定/对应的检测电阻 R_S 值、我无法在常见数据表中发现主要差异。
    不同之处是否纯粹在于器件测试/选型、不同型号共享同一器件?[/QUOT]

    我不知道器件信息、因此我不能为您提供关于器件是否相同的明确答案。 我猜测 FET 的尺寸会根据器件的额定电流来确定。  

    [quote userid="172185" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1489765/lm70840-lm708x0-and-lm708x0-q1-variant-differences 是否也适用于 LM708x0-Q1的 AEC-Q100 (Q1)汽车类型号?

    根据 TI.com、上述说明描述了 TI 提供的汽车类与非汽车类产品之间的差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Felix:

    如果没有其他问题、请点击"Resolved"以关闭该主题。 谢谢你,祝你好运!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Felix:

    只需再次联系您。 如果还有其他问题、敬请告知。 如果没有、请点击"Resolved"以关闭主题帖。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我等了一会儿、才了解有关型号相同(或不相同)器件的可能附加信息。 我接受您对不同"FET 尺寸"的猜测。  我们可能可以评估和认证/测试最大(LM70880)和最小(LM70840)型号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Felix:

    如果您有任何其他有关 LM70XX0/-Q1的问题、请随时开始新主题。 祝你好运。