Other Parts Discussed in Thread: LM70860, LM70880, LM70840
主题中讨论的其他器件:LM70880、、LM70860
工具与软件:
您好!
您能否详细说明 LM708x0型号(LM70840与 LM70860与 LM70880)的差异。
我们可以将 LM70840用于我们的应用、但使用更高规格的型号作为采购/可用性/通用设计的替代产品将非常好。
除了额定值(?) 输出电流范围 I_OUT 和指定/对应的检测电阻 R_S 值、我无法在常见数据表中发现主要差异。
这种差异是否纯粹在于器件测试/选择、不同的型号可能共用同一个器件?
那么、这是否也适用于 LM708x0-Q1的 AEC-Q100 (Q1)汽车型号?
谢谢!