This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5156:隔离式多路输出直流/直流反激式转换器 Excel 设计工具所需的帮助

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5156

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1491473/lm5156-help-required-with-isolated-multi-output-dc-dc-flyback-converter-excel-design-tool

器件型号:LM5156

工具与软件:

大家好、团队成员:  

我将设计一款具有以下规格的隔离式多输出直流/直流反激式转换器:

1) 1)输入电压范围- 15V 至30V (24V 标称值)

2)次级绕组1 (负载1)- 24V、1A 负载(用于为电容器充电、随后放电、电流不连续)

3) 3)次级绕组2 (负载2)- 15V、负载为0.2A

4) 4)次级绕组3 (负载3)- 15V、负载为0.2A

该转换器的用途是在栅极驱动器和电源之间实现隔离、并为 PCB 上的辅助电源额外提供电压。  

我已经使用 Webench 电源设计工具、并为我的设计选择了 LM5156 IC。 此外、我使用 Excel 计算器进行反激式转换器控制器设计、并将所有必需值输入到我计划使用的组件的数据表中。  

但是、隔离式环路响应存在问题、因为它没有显示增益响应。 这会让我不确定我是否正确使用该工具。

是否有人可以查看随附的 Excel 工具、并就可能存在的问题提供建议?

e2e.ti.com/.../Copy-of-LM5156_5F00_Excel_5F00_Quickstart_5F00_Calculator_5F00_for_5F00_Flyback_5F00_Regulator_5F00_Design.xlsx

此致、
乌萨马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Usama:

    感谢您的咨询。

    我不确定您的 Excel 工作表中出现了什么问题。 请尝试再次下载它并将其从新中填写出来。

    在快速入门计算器中复制数据后、我会得到一个增益图:

    此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moritz:

    感谢您的答复。 现在、我在答复之前再次尝试了几次、但问题仍然存在。 我下载了两次快速入门计算器并调整了值、但仍然没有增益图:(

    您能否在此处分享工作文件或任何其他建议? 此时、我不确定自己做错了什么。


    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Usama:

    我附加了我的计算器文件:

    e2e.ti.com/.../7103.LM5155_5F00_56_5F00_Excel_5F00_Quickstart_5F00_Calculator_5F00_for_5F00_Flyback_5F00_Regulator_5F00_Design.xlsx

    此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moritz:

    再次感谢您的支持。 似乎对我不起作用。 我更改了一个值、即使将其更改回原始值、也不再有增益图。 不管怎样...

    美好的一天:)  

    此致、