工具与软件:
大家好、团队成员:
我将设计一款具有以下规格的隔离式多输出直流/直流反激式转换器:
1) 1)输入电压范围- 15V 至30V (24V 标称值)
2)次级绕组1 (负载1)- 24V、1A 负载(用于为电容器充电、随后放电、电流不连续)
3) 3)次级绕组2 (负载2)- 15V、负载为0.2A
4) 4)次级绕组3 (负载3)- 15V、负载为0.2A
该转换器的用途是在栅极驱动器和电源之间实现隔离、并为 PCB 上的辅助电源额外提供电压。
我已经使用 Webench 电源设计工具、并为我的设计选择了 LM5156 IC。 此外、我使用 Excel 计算器进行反激式转换器控制器设计、并将所有必需值输入到我计划使用的组件的数据表中。
但是、隔离式环路响应存在问题、因为它没有显示增益响应。 这会让我不确定我是否正确使用该工具。
是否有人可以查看随附的 Excel 工具、并就可能存在的问题提供建议?