This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82903:30米以上的传输功率(23awg 电缆)

Guru**** 2386600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1489471/tpsm82903-transmiting-power-over-30-meter-23awg-cable

器件型号:TPSM82903

工具与软件:

大家好、各团队

 如随附图像所示、我们正在使用 TPSM82903SISR、当电缆长度为30米(23 AWG)时、输出端不需要所需的电流(3A)、但当我们使用1-2米电缆时、可以正常工作。

可能是什么原因。

此致

Abhineet Ranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhineet、

    我没有被分配 到此器件 、但我想我可以提供帮助。  

    根据参考指南、23awg 导线的电阻为0.0668欧姆/米、因此对于30米、电缆的电阻为2欧姆。

    如果拉取3A、电压可能会下降、    

    对于2m 电缆测试、末端的电压是多少   它应该等于  Vsupply - Iload*Rcable

    此致、

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vsupply 与30m 相同。
    两条导线的测试输入情况相同。


    此致
    Abhineet Ranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用30m 和2m 导线检查节点 A、B 和 C 处的电压。  

    30m 线路的电阻约为2欧姆。   

    尝试在30米上消耗3A 电流将产生大于直流/直流电源电压的压降。  

    Vdropp=Icurrent*Rcable