请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPSM82903 工具与软件:
大家好、各团队
如随附图像所示、我们正在使用 TPSM82903SISR、当电缆长度为30米(23 AWG)时、输出端不需要所需的电流(3A)、但当我们使用1-2米电缆时、可以正常工作。
可能是什么原因。
此致
Abhineet Ranjan
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
大家好、各团队
如随附图像所示、我们正在使用 TPSM82903SISR、当电缆长度为30米(23 AWG)时、输出端不需要所需的电流(3A)、但当我们使用1-2米电缆时、可以正常工作。
可能是什么原因。
此致
Abhineet Ranjan