请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65994AD 主题中讨论的其他器件:TPS66994
工具与软件:
您好、AE:
由于 DP Aux_N 和 DP Aux_P 频率 PD 等于 HBR .
我在中关注了这一点 TBT 模式 、从外部拉出 SBTX 和 SBRX 短接至地可能会导致 SBU 拉至接地 .
1. 应该 PA_SBTX 和 PA_SBRX 拉至低电平或悬空?


2.关于 PB_DBG_SDA/SCL 、它们连接到1.8V 系统、因此我们上拉至 1.8V 外部电路中的噪声。
2-1. 1.8V 系统是否需要转换为3.3V V. 一个 电平转换器 ?
2-2. If 调试访问模式 已启用、 PB_DBG_SDA/SCL 不应拉至低电平、对吧?
2-3. 如果我不使用它们、我可以 上拉至3.3V 还是离开它们 悬空 、对吗?

此致