This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65994AD:确认与 TPS66993相关的电路设计。

Guru**** 2493545 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1491179/tps65994ad-confirm-circuit-design-regarding-tps66993

器件型号:TPS65994AD
主题中讨论的其他器件:TPS66994

工具与软件:

您好、AE:

     由于 DP Aux_N 和   DP Aux_P  频率 PD 等于 HBR .

    我在中关注了这一点 TBT 模式 、从外部拉出 SBTX SBRX 短接至地可能会导致  SBU 拉至接地 .

    1. 应该 PA_SBTX PA_SBRX 拉至低电平或悬空?

     

    2.关于 PB_DBG_SDA/SCL 、它们连接到1.8V 系统、因此我们上拉至 1.8V 外部电路中的噪声。

      2-1.  1.8V 系统是否需要转换为3.3V  V. 一个 电平转换器  

      2-2.  If 调试访问模式 已启用、 PB_DBG_SDA/SCL 不应拉至低电平、对吧?

      2-3.  如果我不使用它们、我可以 上拉至3.3V 还是离开它们 悬空 、对吗?

       

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否就这些问题与 TI FAE 联系? TPS66994不应在公共论坛上讨论、稍后我需要删除。

    此致