This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25170:充电器不工作

Guru**** 2535820 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24040, BQ25170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1486945/bq25170-charger-not-working

器件型号:BQ25170
主题中讨论的其他器件:BQ24040

工具与软件:

尊敬的 Bill Johns

我在电路板上实现的充电器电路无法正常工作。 我使用万用表验证了每个电阻值、这些值都是准确的。  IN 为5V、但 OUT 为0V。 您知道原因吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bill、一些附加信息。 电池未连接、我正在尝试通过5V USB 充电器为电路供电。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pragash

    以下是需要了解的几个方面:

    1.) 如果未连接电池、则设备应正常工作、但在充电完成到充电期间会产生锯齿形输出。

    2.) 如果未连接电池、TS 引脚将打开、单元将设置 COLD 故障。  尝试将10k 电阻器连接到 TS 引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    • 如果我将10k 连接到 ts、应该如何处理69k 和2.3k? 我应该在 TS 线路中串联还是并联10k?  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在电池组 TS 引脚和接地端连接10k Ω 电阻。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我必须将69k 替换为10k、将2.3k 替换为0 Ω?  

    如果我使用10k 分流器插入电池、电池充电器是否可以工作?  

    我需要一种可以使用或不使用电池的 ts 配置。 您还能否说明电阻值如何影响温度感测?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pragash

    [报价 userid="248129" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1486945/bq25170-charger-not-working/5711200 #5711200"]我必须用10k 替换69k、用0 Ω 替换2.3k?  [报价]

    是的-这将是一个良好的测试条件,以使装置启动和运行。  

    如果我使用10k 分流器插入电池、电池充电器是否可以工作?  [报价]

    不-非常接近 HOT 故障阈值。  对于测试、您可以在 使用或不使用电池的情况下删除 R14 (2.3k) TS。

    需要使用和不使用电池的 ts 配置。 您还能否说明电阻值如何影响温度感测?  [报价]

    很抱歉、没有可以使用或不使用电池的配置。  上述设置不会在电池组中使用 NTC。

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你说如果我移除2.3k, ts 将处于安全状态,有或没有电池。 拆下2.3k 意味着用0欧姆电阻替换它或从电池上断开 ts?  

    通过从断开 ts。电池、电池充电器无法检测到电池的温度是否正确? 对电池安全有何影响? 断开 ts 是充电器在使用和不使用电池时的唯一工作方式? 在此配置中、分流器69K 仍然存在。对吧?  

    是否有任何充电器芯片可以在电池配合/不配合使用以及有效地感应电池温度? 或者不存在这种传感器!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pragash

    "你说,如果我移除2.3k, ts 将处于安全状态,有或没有电池。 拆下2.3k 意味着用0欧姆电阻替换它或从电池上断开 ts? "-- Bill J - Yes 已删除2.3k、打开、R14位置未填充。

    "从断开 ts。蓄电池的充电器无法检测到蓄电池的温度是否正确? 对电池安全有何影响? 断开 ts 是充电器在使用和不使用电池时的唯一工作方式? 在此配置中、分流器69K 仍然存在。对吧? "

    Bill J --作为一项测试、把充电器启动、把工作时间从69k 提高到10k、把工作时间从2.3k 提高到2.3k。  它使您可以在有或没有电池的情况下测试电路。 但无法将设备配置为使用电池 TS 和无电池。   

    "有没有任何充电器芯片可以在有无电池的情况下工作、也能有效地感测电池温度? 或者不存在这种传感器! "   

    Bill J --是、请参见介绍终止和计时器禁用模式(TTDM)的 BQ24040第8.4.9节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    我想报告另一个问题。 ISET 设置为使用最高电流为电池充电。 但是、即使经过数天的充电、电池也不会充满。 您知道解决此问题的原因和方法吗? 我正在使用高电流 Samsung USB-C 充电器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pragash

    BQ25170有一个10小时的安全计时器。 如果充电未完成、设备将关闭。  如果器件处于热调节状态并降低输出电流、则计时器加倍、最长20小时。  充电需要在20小时或更短时间内完成。

    检查 ISET 引脚电压、如果单元处于电流调节状态、则电压将为1V。  如果器件处于热调节状态、则电压将小于棕榈调节状态。   

    请注意、恒定电压期间、相电流会降低且 ISET 电压小于1V。