主题中讨论的其他器件:BQ24040、
工具与软件:
尊敬的 Bill Johns:
我在电路板上实现的充电器电路无法正常工作。 我使用万用表验证了每个电阻值、这些值都是准确的。 IN 为5V、但 OUT 为0V。 您知道原因吗?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的 Bill Johns:
我在电路板上实现的充电器电路无法正常工作。 我使用万用表验证了每个电阻值、这些值都是准确的。 IN 为5V、但 OUT 为0V。 您知道原因吗?

您好、Pragash
[报价 userid="248129" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1486945/bq25170-charger-not-working/5711200 #5711200"]我必须用10k 替换69k、用0 Ω 替换2.3k? [报价]是的-这将是一个良好的测试条件,以使装置启动和运行。
如果我使用10k 分流器插入电池、电池充电器是否可以工作? [报价]不-非常接近 HOT 故障阈值。 对于测试、您可以在 使用或不使用电池的情况下删除 R14 (2.3k) TS。
[/quote]需要使用和不使用电池的 ts 配置。 您还能否说明电阻值如何影响温度感测? [报价]很抱歉、没有可以使用或不使用电池的配置。 上述设置不会在电池组中使用 NTC。
你说如果我移除2.3k, ts 将处于安全状态,有或没有电池。 拆下2.3k 意味着用0欧姆电阻替换它或从电池上断开 ts?
通过从断开 ts。电池、电池充电器无法检测到电池的温度是否正确? 对电池安全有何影响? 断开 ts 是充电器在使用和不使用电池时的唯一工作方式? 在此配置中、分流器69K 仍然存在。对吧?
是否有任何充电器芯片可以在电池配合/不配合使用以及有效地感应电池温度? 或者不存在这种传感器!
您好、Pragash
"你说,如果我移除2.3k, ts 将处于安全状态,有或没有电池。 拆下2.3k 意味着用0欧姆电阻替换它或从电池上断开 ts? "-- Bill J - Yes 已删除2.3k、打开、R14位置未填充。
"从断开 ts。蓄电池的充电器无法检测到蓄电池的温度是否正确? 对电池安全有何影响? 断开 ts 是充电器在使用和不使用电池时的唯一工作方式? 在此配置中、分流器69K 仍然存在。对吧? "
Bill J --作为一项测试、把充电器启动、把工作时间从69k 提高到10k、把工作时间从2.3k 提高到2.3k。 它使您可以在有或没有电池的情况下测试电路。 但无法将设备配置为使用电池 TS 和无电池。
"有没有任何充电器芯片可以在有无电池的情况下工作、也能有效地感测电池温度? 或者不存在这种传感器! "
Bill J --是、请参见介绍终止和计时器禁用模式(TTDM)的 BQ24040第8.4.9节。
尊敬的 Bill Johns:
我想报告另一个问题。 ISET 设置为使用最高电流为电池充电。 但是、即使经过数天的充电、电池也不会充满。 您知道解决此问题的原因和方法吗? 我正在使用高电流 Samsung USB-C 充电器。
您好、Pragash
BQ25170有一个10小时的安全计时器。 如果充电未完成、设备将关闭。 如果器件处于热调节状态并降低输出电流、则计时器加倍、最长20小时。 充电需要在20小时或更短时间内完成。
检查 ISET 引脚电压、如果单元处于电流调节状态、则电压将为1V。 如果器件处于热调节状态、则电压将小于棕榈调节状态。
请注意、恒定电压期间、相电流会降低且 ISET 电压小于1V。