请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS56A37 主题中讨论的其他器件:TPS54561、 LM76005
工具与软件:
大家好、团队成员:
我有一个外部24V 电源、其中对外部电源的要求在18V 至35V 之间不等。
建议使用输入值为18V 至35V、输出范围为1.6V 至8V 且额定电流为4A 的任何降压器件。
是否可以针对此转换使用 DAC 裕度调节电路?
请提出建议。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好、Saikumar
很抱歉耽误您的响应
查看 LM76005、TPS54561。
是的、可以使用 DAC 改变稳压器的输出、如以下应用手册- 如何动态调整电源模块输出电压所示。 此外、这些器件还附带跟踪引脚。 它可以作为内部降压补偿器的可变基准。 您可以使用此功能来改变输出。
谢谢你
此致
Onkar Bhakare