This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56A37:TPS56A37

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54561, LM76005

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1488765/tps56a37-tps56a37

器件型号:TPS56A37
主题中讨论的其他器件:TPS54561LM76005

工具与软件:

大家好、团队成员:

我有一个外部24V 电源、其中对外部电源的要求在18V 至35V 之间不等。

建议使用输入值为18V 至35V、输出范围为1.6V 至8V 且额定电流为4A 的任何降压器件。

是否可以针对此转换使用 DAC 裕度调节电路?

请提出建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    中压降压转换器团队可能没有满足此要求的器件。 我们的器件最高约为28V。 我将其转给宽电压降压团队、该团队更可能有器件来支持这一点。

    谢谢!

    Calan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Saikumar

    很抱歉耽误您的响应

    查看 LM76005、TPS54561。

    是的、可以使用 DAC 改变稳压器的输出、如以下应用手册- 如何动态调整电源模块输出电压所示。 此外、这些器件还附带跟踪引脚。  它可以作为内部降压补偿器的可变基准。 您可以使用此功能来改变输出。

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare