This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51396A:SW 输出电压超出范围

Guru**** 2493545 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1490584/tps51396a-sw-output-voltage-over-range

器件型号:TPS51396A

工具与软件:

在我们的设计中、如下所示、SW 输出电压 范围为-3.5V 至24V。

  

我们尝试添加缓冲器并更改尺寸(更改为10欧姆和4.7nf)、但输出电压仍介于-3.5V 至24V 之间。

如何将输出范围调整到规格中所示的范围?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    由于该测试项与测试方法和示波器探头密切相关、因此很容易测量不准确。 如果 SW 开关瞬态的负电压值超过特定值、通常没有问题。

    我已经检查了您的原理图、电感更大、请将其更改为1.2uH。  缓冲电路参数可以基于原始原理图上的参数。  此外、可以适当地增大 BST 电阻(将 R284更改为5.1 Ω)、以查看是否可以改善。

    奥罗拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议。  我想知道我是否可以在不改变电感的情况下将 R284更改为5.1 Ω。  此外、我们使用非常短的 接地线和 Tektronix P6139B 无源探针来测量输出电压、我们还可以怎样做才能确保结果?  是否有关于 SW 输出电压(51396A 或其他稳压器)的测试方法的任何参考

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的测量方法似乎没问题。 您可以尝试将 R284调整为5.1 Ω、而无需更改电感器。 我没有详细的测试方法文档。 您可以尝试在 TI 官方网站上搜索它。 谢谢。

    奥罗拉