请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS51396A 工具与软件:
在我们的设计中、如下所示、SW 输出电压 范围为-3.5V 至24V。

我们尝试添加缓冲器并更改尺寸(更改为10欧姆和4.7nf)、但输出电压仍介于-3.5V 至24V 之间。
如何将输出范围调整到规格中所示的范围?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
在我们的设计中、如下所示、SW 输出电压 范围为-3.5V 至24V。

我们尝试添加缓冲器并更改尺寸(更改为10欧姆和4.7nf)、但输出电压仍介于-3.5V 至24V 之间。
如何将输出范围调整到规格中所示的范围?