Thread 中讨论的其他器件:LM66200
工具与软件:
您好!
在我们的电子产品中、我们使用低功耗蓝牙模块和一些在1.8 VDC 下运行的传感器。 这些1、8 VDC 由直流/直流转换器生成;该转换器的输入连接到 U_SUP (请参阅下面的原理图)。 簧片触点 S1为"常闭"型、不会产生任何问题。
在我们的系统中、我们有一个能量收集器、它在我们的工具运行时产生能量;原理就像一个周期发电机-在非常低的速度下 、没有足够的能量产生、因此 CR2032电池必须提供所需的能量。 当提高速度时、直流/直流转换器会产生最大输出电压 3、6VDC、连接至 U_GEN。 速度由客户根据其应用选择。 如果速度足够高、可使 U_GEN 至少实现3.5VDC 超级电容器从0充电到大约3.5V、则 TPS61099YFF 使用该电压生成连接到 U_CAP 的3.3VDC。
在 Y1关闭的情况下、我看到的电源功能是正确的:电机停止时、我看到 U_SUP 等于电池电压。 当电机开始旋转 U_GEN 增大并且在高 RPM 下 U_GEN (和 U_SUP)实现3.6VDC 时、超级电容器开始充电。 当超级电容器上的电压 超过1.0V 时、TPS61099YFF 会产生3.3VDC 的输出。 如果我停止电机的收集装置电压(运行在高 RPM 下) U_GEN 被击穿、那么系统由 TPS61099YFF 3.3VDC 供电、直到超级电容器电压低于1.0VDC、然后电池为系统供电。 这很好、但是:
当电机以高 RPM 运行时、我看到3.6VDC 不仅出现在 U_GEN 和 U_SUP 上、而且出现在电池上! 当电机停止并且超级电容器充电时、我在3.6VDC 之后看到 U_SUP (这是正确的)上的3.3VDC、但也看到电池(这是不正确的)上的3.3V VDC。
U_SUP 上所需的电流介于1 μ A (BLE 模块处于 µAmps 模式时)之间、并且在加载超级电容器以及发送和刷写新固件时可达到30 mA;通常会在1 mA 左右打开。
我的原理图中是否有错误、或者我可以采取哪些措施来避免电池上出现这些电压? 如果建议更改硬件、LM66200是否是更好的选择?
此致、
Matthias