请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25990 工具与软件:
大家好、团队成员:
客户想要在8V (R)、7.3V (F)的条件下设计 UVLO 点、但不想修改寄存器、我们有如下一些问题:
如果它们将 UVLO/VIN 连接在一起并在 VDD 引脚中使用电阻分压器、它们的设计是否可以实现?
另外、VDD V3024IN/ UVLO 引脚在 UVLO 功能方面的关系如何、它们是否独立?
谢谢!
Yishan Chen