This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616:自上而下的电芯序列

Guru**** 2588735 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1487956/bq79616-top-down-cell-sequence

器件型号:BQ79616

工具与软件:

尊敬的专家:

当然、正常的电池顺序是自下而上的。 遗憾的是、在我们的应用案例中、需要有一个自上而下的电芯序列。

您可以找到下图、适用于24节串联电池的设置。

电芯序列按照自上而下的顺序从 S2到 S1。 我认为 S2处于正常工作状态。

S1将多个 VC 通道连接到 CELL1-(电池组的接地端)。 不仅是 VSS、VC0、VC1、还有 VC2、VC3、 ...、VC8

是否可以正常工作? 或者与自下而上的顺序有何不同?

谢谢

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的宁国市人民政府:

    VCn/CPN (n>=3)应高于3V。 我相信 S1的精度会有问题。   我不明白为什么 S1的 VC1~VC8应该连接到 VSS。 如果 VC8~V16连接到 BAT、则不会出现问题。  我建议每个 AFE 使用12个通道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈里森

    VCn/CPN (n>=3)应高于3V。 我相信 S1的精度会有问题

    如果 BQ79616由外部供电、是否仍然存在精度问题?  

    为什么 S1的 VC1~VC8应连接到 VSS

    那么我可以将 VC1-VC8保持在这里吗?  

    如果 VC8~V16连接到 BAT、则不会出现问题

    您是指 S1的 VC1-VC8连接到 BAT? 这肯定会保证 VC1-VC8 > 0V、但在这种情况下、VC9至 VC8变为负电压、这是可行的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、宁国

    hy:VCn/CPN (n>=3)应高于3V。 我相信 S1的精度会有问题

    宁国市:如果 BQ79616由外部供电、是否仍然存在精度问题?  

    HY:我认为仍然存在准确度较差的情况。 这与 ADC 如何设计来处理共模电压有关。 不是电源电压过低。

    hy:为什么 S1的 VC1~VC8应连接到 VSS

    宁国市:那么我可以将 VC1-VC8保留在此处吗?  

    否 VC1~ VC8应该被连接电芯。  

    hy:如果 VC8~V16连接到 BAT、则不会出现问题

    宁国市:您是指 S1的 VC1-VC8连接到 BAT? 这肯定会保证 VC1-VC8 > 0V、但在这种情况下、VC9至 VC8变为负电压、这是可行的?

    hy:我的意思是连接到电芯的 VC1~ VC8。 VC9~VC16是未使用的通道。 数据表提供了两种方法。 关键是 将上部通道保留为未使用通道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您、Harrison。  现在很清楚。