工具与软件:
尊敬的专家:
当然、正常的电池顺序是自下而上的。 遗憾的是、在我们的应用案例中、需要有一个自上而下的电芯序列。
您可以找到下图、适用于24节串联电池的设置。
电芯序列按照自上而下的顺序从 S2到 S1。 我认为 S2处于正常工作状态。
S1将多个 VC 通道连接到 CELL1-(电池组的接地端)。 不仅是 VSS、VC0、VC1、还有 VC2、VC3、 ...、VC8
是否可以正常工作? 或者与自下而上的顺序有何不同?
谢谢
Alex
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的专家:
当然、正常的电池顺序是自下而上的。 遗憾的是、在我们的应用案例中、需要有一个自上而下的电芯序列。
您可以找到下图、适用于24节串联电池的设置。
电芯序列按照自上而下的顺序从 S2到 S1。 我认为 S2处于正常工作状态。
S1将多个 VC 通道连接到 CELL1-(电池组的接地端)。 不仅是 VSS、VC0、VC1、还有 VC2、VC3、 ...、VC8
是否可以正常工作? 或者与自下而上的顺序有何不同?
谢谢
Alex
哈里森
VCn/CPN (n>=3)应高于3V。 我相信 S1的精度会有问题
如果 BQ79616由外部供电、是否仍然存在精度问题?
为什么 S1的 VC1~VC8应连接到 VSS
那么我可以将 VC1-VC8保持在这里吗?
如果 VC8~V16连接到 BAT、则不会出现问题
您是指 S1的 VC1-VC8连接到 BAT? 这肯定会保证 VC1-VC8 > 0V、但在这种情况下、VC9至 VC8变为负电压、这是可行的?
您好、宁国
hy:VCn/CPN (n>=3)应高于3V。 我相信 S1的精度会有问题
宁国市:如果 BQ79616由外部供电、是否仍然存在精度问题?
HY:我认为仍然存在准确度较差的情况。 这与 ADC 如何设计来处理共模电压有关。 不是电源电压过低。
hy:为什么 S1的 VC1~VC8应连接到 VSS
宁国市:那么我可以将 VC1-VC8保留在此处吗?
否 VC1~ VC8应该被连接电芯。
hy:如果 VC8~V16连接到 BAT、则不会出现问题
宁国市:您是指 S1的 VC1-VC8连接到 BAT? 这肯定会保证 VC1-VC8 > 0V、但在这种情况下、VC9至 VC8变为负电压、这是可行的?
hy:我的意思是连接到电芯的 VC1~ VC8。 VC9~VC16是未使用的通道。 数据表提供了两种方法。 关键是 将上部通道保留为未使用通道。