请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54560 工具与软件:
如果使用降压转换器产生负压、对于环路补偿、应该注意什么?
THX
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
如果使用降压转换器产生负压、对于环路补偿、应该注意什么?
THX
您好、Wenhe
感谢您对我们产品的关注!
与降压相比、反相降压/升压拓扑具有有趣的差异。 IBB 在其小信号闭环传递函数中具有右半平面零点。 它会引入负相位、导致更多的相位延迟。 此外、误差增大、 如果管理不当、可能会导致不稳定。
下面的等式给出了 RHP 零点的位置。

保持 RHP 极点至少为环路交叉频率的4倍
如果您对此有进一步的疑问、请告诉我
谢谢你
此致
Onkar Bhakare
您好、Wenhe
您可以查看以下应用手册中的设计示例- 从降压稳压器创建反向电源(修订版 B)。
如果在设计过程中遇到任何难题、请告诉我
谢谢你
此致
Onkar Bhakare