This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54560:IBB's 环路补偿

Guru**** 2387960 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1489994/tps54560-the-ibb-s-loop-compensation

器件型号:TPS54560

工具与软件:

如果使用降压转换器产生负压、对于环路补偿、应该注意什么?

THX

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenhe

    感谢您对我们产品的关注!

    与降压相比、反相降压/升压拓扑具有有趣的差异。 IBB 在其小信号闭环传递函数中具有右半平面零点。 它会引入负相位、导致更多的相位延迟。 此外、误差增大、 如果管理不当、可能会导致不稳定。

    下面的等式给出了 RHP 零点的位置。

    保持 RHP 极点至少为环路交叉频率的4倍

    如果您对此有进一步的疑问、请告诉我

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenhe

    如果您还有其他 问题、请告诉我

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onkar

    非常感谢您的答复。 我想知道是否有使用降压转换器生成负电压的详细示例。 是否 也考虑 IC 本身的零点和极点? 两者之间的区别是什么?

    THX

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenhe

    您可以查看以下应用手册中的设计示例- 从降压稳压器创建反向电源(修订版 B)

    如果在设计过程中遇到任何难题、请告诉我  

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare