工具与软件:
大家好、团队成员:
我正在使用 TPS628610YCHR 稳压器 IC。 该 IC 的输出直接连接到 FPGA、而不是其他任何地方。 默认情况下、IC 的输出电压通过 VSEL 引脚设置为1.1V、IC 输入电压为5V。
当稳压器输出连接到 FPGA 后、我将获得1.4V 的恒定电压、并且无法使用 I2C 命令或 VSEL 引脚更改它。 但是、当我将它与 FPGA 隔离时、我会得到1.1V 的输出电压、并且我也可以通过 I2C 或 VSEL 引脚对其进行控制。
FPGA 是否会导致稳压器出现任何问题、或者该稳压器不适用于 FPGA?
谢谢