This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62861:TPS628610YCHR:输出电压问题

Guru**** 2493545 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1489748/tps62861-tps628610ychr-output-voltage-issue

器件型号:TPS62861

工具与软件:

大家好、团队成员:

我正在使用 TPS628610YCHR 稳压器 IC。 该 IC 的输出直接连接到 FPGA、而不是其他任何地方。 默认情况下、IC 的输出电压通过 VSEL 引脚设置为1.1V、IC 输入电压为5V。

当稳压器输出连接到 FPGA 后、我将获得1.4V 的恒定电压、并且无法使用 I2C 命令或 VSEL 引脚更改它。 但是、当我将它与 FPGA 隔离时、我会得到1.1V 的输出电压、并且我也可以通过 I2C 或 VSEL 引脚对其进行控制。

FPGA 是否会导致稳压器出现任何问题、或者该稳压器不适用于 FPGA?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nachiketh、

    感谢您使用 E2E。

    您是否确定 FPGA 未由辅助电源供电? 请提供您设置用于调试的原理图。

    此致、
    SEPP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SEPP:

    不从第二个电源为 FPGA 供电。

    原理图随附、输出电压直接连接到 FPGA。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/5822.TPS628610YCHR.pdf

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nachiketh、

    原理图看起来正常。

    您能否提供2张示波器图、其中显示了带和不带 FPGA 时 SW 和 VOS 引脚上的信号。

    此致、
    SEPP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josef

    我已经将示波器图连接到使用和不使用 FPGA 时的 SW 和 VOS 引脚上。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/SW_5F00_VOS_5F00_Scope_5F00_Plots.pdf

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nachiketh、

    感谢提供的图、但 SW 引脚上的信号出现问题。

    我们预计频率约为4MHz、振幅为5V。 请您检查一下测量点。

    另外、支持 FPGA 的负载电流是多少?

    此致、
    SEPP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josef

    由于该 IC 是 BGA、因此我已经测量了 SW 和 VOS 的电感器两侧的图。 我还可以在其他地方测量吗?

    594mA 是 FPGA 预期的电流。

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nachiketh、

    您能否提供您的电路板布局、我们可以在其中清楚地看到 SW 引脚和电感器?

    此致、
    SEPP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josef

    我已经附上了布局、绿色突出显示的焊盘是电感器、SW 走线和 BGA IC SW 焊盘。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/TPS628610YCHR_5F00_Layout.pdf

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nachiketh、

    感谢分享布局、一切看起来都不错。

    我已经标记了开关频率的测量点。 请仔细检查您的测量。

    e2e.ti.com/.../TPS628610YCHR_5F00_Layout-mod.pdf

    此致、
    SEPP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josef  

    1、我在前面提到的地方正在探查。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nachiketh、

    您在示波器上使用的 BW 限制是什么? 我看到图中记录了"<10Hz"。

    您的曲线图显示了启动行为。 您能否还提供  正常运行期间的图表。

    此致、
    SEPP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josef

    我将在正常工作期间获得恒定的1.1V 电压、无法获得任何开关频率。 我可能无法获得它的任何具体原因?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josef

    问题已解决。 开始在每次启动时将寄存器值写入 IC 后 、我将获得必要的电压且稳定。

    谢谢