This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61023:使用5V 输出电路产生3.3V 电压、只需更改 R1即可

Guru**** 2386600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1491157/tps61023-using-a-5v-output-circuit-for-3-3v-just-changing-r1

器件型号:TPS61023

工具与软件:

您好、我已经有一个将2 - 3V 输入转换为5V 输出的现有电路、现在我希望使用相同的2 - 3V 输入创建3.3V 电压。

我是否可以使用相同的电路、只需将 R1从732K 更改为453K?

电流电路

L3是此器件

我尝试了 WEBENCH 设计助手、但它提供了一个具有大电流的非常小的电感器、我正努力通过我的正常通道提供这些电流。

感谢您提供任何建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Phil、您好!

    是的、您只需调整原始5V 输出电压电路中的反馈电阻器即可获得3.3V 输出电压。

    和1μH 电感器可以保持不变。  

    此致

    Lei