请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61023 工具与软件:
您好、我已经有一个将2 - 3V 输入转换为5V 输出的现有电路、现在我希望使用相同的2 - 3V 输入创建3.3V 电压。
我是否可以使用相同的电路、只需将 R1从732K 更改为453K?
电流电路

L3是此器件

我尝试了 WEBENCH 设计助手、但它提供了一个具有大电流的非常小的电感器、我正努力通过我的正常通道提供这些电流。
感谢您提供任何建议