This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS551892-Q1:请求进行 TPS551892-Q1原理图审核

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS551892-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1480683/tps551892-q1-request-for-tps551892-q1-schematic-review

器件型号:TPS551892-Q1

工具与软件:

您好、TI 专家

客户申请使用 TPS551892-Q1进行原理图审查。

[规格]

-输入:3.2Vdc ~ 4.15V

-输出: 3V , 3A.

电路是否有任何问题? 是否有需要修改的区域? 请查阅。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Grady:

    感谢您联系我们。 我可以知道这里的应用和客户是什么吗?

    以下是我的反馈:

    1.如果 MCU_MOTOR_PW_ON/OFF 信号高于1.23V、则客户可以直接使用该信号来启用 EN 引脚。 只需添加一个100k Ω 的下拉电阻器。

    将 C69的额定值更改为16V、以确保直流降额时具有2uF 的有效电容。

    在8A Isat 条件下将 L2更改为4.7uH。

    建议在 SW1和 SW2中保留 RC 缓冲器。

    如果客户不使用输出电流限制功能、请移除 R245、并将 ISN 和 ISP 直接连接到 Vout。

    能否提供输出电容器的器件型号以便检查环路参数?

    7.遵循布局指南。

    此致、

    Mulin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mulin

    感谢您发送编修。

     客户未透露、该申请是吸乳器。

    该应用不是汽车应用、我们推荐了 TPS552892RYQR 和 TPS551892QWRYQRQ1以满足客户所需的规格、但选择了 TPS551892QWRYQRQ1、因为它更便宜。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mulin

    我根据客户的意见修改了电路。

    1.如果 MCU_MOTOR_PW_ON/OFF 信号高于1.23V、则客户可以直接使用该信号来启用 EN 引脚。 只需添加一个100k Ω 的下拉电阻器。

    → 由于 MCU 的输出电压为3V、因此删除现有电路、直接连接 MCU。

    将 C69的额定值更改为16V、以确保直流降额时具有2uF 的有效电容。

    → C69:4.7 μ F 电压从10V 变为16V

    在8A Isat 条件下将 L2更改为4.7uH。

    → 4.7uH/额定5.9A/Isat 8.2A、SRP5030CA-4R7M 更改

    建议在 SW1和 SW2中保留 RC 缓冲器。

    → 添加 RC 缓冲电路

    如果客户不使用输出电流限制功能、请移除 R245、并将 ISN 和 ISP 直接连接到 Vout。

    → 在删除 R245后短接

    请查看所附的修改后的电路。

    e2e.ti.com/.../2705.Schematics.pdf

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Grady:

    建议将 R247和 R248更改为1206/0805封装。

    能否提供输出电容器的器件型号以便我检查环路参数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Grady:

    我们有一段时间没有看到您的更新、因此我认为问题已经解决。
    我现在结束该主题。 如果仍有打开的内容、请回复、该主题将再次打开。
    如果您有任何其他问题或该主题帖已锁定、请打开一个新问题。
    单击已解决按钮也有助于我们维护此论坛。

    此致、

    Mulin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mulin

    由于客户的回复延迟、我们的回复延迟了。

    Mulin Sadi)您能为我提供输出电容的器件数来检查环路参数吗?

    → CP3:APXF6R3ARA221MF61G (6.3V/220uF)
       C19、C18、C77、C78:说部件号不是固定的。 (仅限电路上的值)

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Grady:

    感谢您的反馈。 建议的补偿参数:R244=10k、C74=15nF、C80=100pF。

    此致、

    Mulin