工具与软件:
您好、TI 专家
客户申请使用 TPS551892-Q1进行原理图审查。
[规格]
-输入:3.2Vdc ~ 4.15V
-输出: 3V , 3A.

电路是否有任何问题? 是否有需要修改的区域? 请查阅。
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好、TI 专家
客户申请使用 TPS551892-Q1进行原理图审查。
[规格]
-输入:3.2Vdc ~ 4.15V
-输出: 3V , 3A.

电路是否有任何问题? 是否有需要修改的区域? 请查阅。
谢谢你。
尊敬的 Grady:
感谢您联系我们。 我可以知道这里的应用和客户是什么吗?
以下是我的反馈:
1.如果 MCU_MOTOR_PW_ON/OFF 信号高于1.23V、则客户可以直接使用该信号来启用 EN 引脚。 只需添加一个100k Ω 的下拉电阻器。
将 C69的额定值更改为16V、以确保直流降额时具有2uF 的有效电容。
在8A Isat 条件下将 L2更改为4.7uH。
建议在 SW1和 SW2中保留 RC 缓冲器。
如果客户不使用输出电流限制功能、请移除 R245、并将 ISN 和 ISP 直接连接到 Vout。
能否提供输出电容器的器件型号以便检查环路参数?
7.遵循布局指南。
此致、
Mulin
您好、Mulin
我根据客户的意见修改了电路。
1.如果 MCU_MOTOR_PW_ON/OFF 信号高于1.23V、则客户可以直接使用该信号来启用 EN 引脚。 只需添加一个100k Ω 的下拉电阻器。
→ 由于 MCU 的输出电压为3V、因此删除现有电路、直接连接 MCU。
将 C69的额定值更改为16V、以确保直流降额时具有2uF 的有效电容。
→ C69:4.7 μ F 电压从10V 变为16V
在8A Isat 条件下将 L2更改为4.7uH。
→ 4.7uH/额定5.9A/Isat 8.2A、SRP5030CA-4R7M 更改
建议在 SW1和 SW2中保留 RC 缓冲器。
→ 添加 RC 缓冲电路
如果客户不使用输出电流限制功能、请移除 R245、并将 ISN 和 ISP 直接连接到 Vout。
→ 在删除 R245后短接
请查看所附的修改后的电路。
e2e.ti.com/.../2705.Schematics.pdf
谢谢你。