This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61376:补偿滤波器计算

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61376

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1490465/tps61376-compensation-filter-calculations

器件型号:TPS61376

工具与软件:

您好!

我自己做这件事缺少一些信息。  对于 Fcomp1、Fcomp2和 Fcomz、我应该使用什么值?

这看起来所有其他器件都有定义、但如果在此器件在 Webench 中进行建模肯定很好! 似乎此计算基于输出滤波器、并且我在电路板上使用相同的总电容(不是具体的相同器件)、因此我将补偿滤波器中的元件设置为与 EVM 相同。  问题是、EVM 无法正常工作、我的设计也无法正常工作。  输出电压在达到任何电流限值之前大幅下降、因此除非负载非常小、以至于电流保持在100mA 以下、否则我无法为负载获得几乎足够的功率。  我不确定该怎么做、但我想可能是从调整补偿滤波器开始、但我需要更多信息。

谢谢!

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    发生意外的 Vout 下降时、请分享工作状况。 请分享输入电压、输出电压和输出电流。

    此致、

    Travis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Travis、

    我将详细介绍运行环境。

    输入电容-(10uF + 10uF + 1uF)陶瓷+(680uF)电解(由于电源线较长)

    输出电容-(10uF +10uF + 1uF)陶瓷+(47uF)电解电容

    VIN:范围为3V 至7V、标称值为6V

    输出电压;9V

    IOUT:200mA 最大值(输入电流限制设置为295mA)

    我们昨天发现、在输出和测试负载之间放置一个电流表是导致 TPS61376缩减输出电流和电压的。  将仪表置于10A 范围有助于恢复大部分输出、但有点混乱。  将跳线放回电流表位置将恢复输出。  这仍然是我想知道补偿滤波器是否对改善结果很重要的原因、但我需要这些未知值(Fcomp1、Fcomp2、Fcomz)才能自己分析它!

    谢谢!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michel:

    将 RLIM 更改为 14.4kΩ、将 ISEL 引脚拉至高电平、然后重试。 请捕获 Vin、SW 和 Vout 引脚的波形。

    此致、

    Travis