工具与软件:
您好!
我自己做这件事缺少一些信息。 对于 Fcomp1、Fcomp2和 Fcomz、我应该使用什么值?
这看起来所有其他器件都有定义、但如果在此器件在 Webench 中进行建模肯定很好! 似乎此计算基于输出滤波器、并且我在电路板上使用相同的总电容(不是具体的相同器件)、因此我将补偿滤波器中的元件设置为与 EVM 相同。 问题是、EVM 无法正常工作、我的设计也无法正常工作。 输出电压在达到任何电流限值之前大幅下降、因此除非负载非常小、以至于电流保持在100mA 以下、否则我无法为负载获得几乎足够的功率。 我不确定该怎么做、但我想可能是从调整补偿滤波器开始、但我需要更多信息。
谢谢!
Michael