请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65994AD 工具与软件:
您好、AE:
我有一个问题要问你。
fault_Input_Event_Port1(33) 在 P1_GPIO1上设置 PDFW。 当 PD Sink_Fault 从电子保险丝接收到 PORT1_EVM 触发为低电 平时、我想知道 PD 此时将表现出什么行为。
触发后恢复 FAULT_Fault1 (33) Input_Event_Port 则它将断言 40h 故障输入 GPIO 、对吗?

此致