This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65994AD:确认 TPS66994上 FAULT_TPS66994的行为(Input_Event_Port 1 (33))。

Guru**** 2493545 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1491160/tps65994ad-confirm-the-behavior-of-fault_input_event_port1-33-on-tps66994

器件型号:TPS65994AD

工具与软件:

您好、AE:

      我有一个问题要问你。
 fault_Input_Event_Port1(33) 在 P1_GPIO1上设置 PDFW。
       当 PD  Sink_Fault 从电子保险丝接收到 PORT1_EVM 触发为低电 平时、我想知道 PD 此时将表现出什么行为
       
      触发后恢复 FAULT_Fault1 (33) Input_Event_Port 则它将断言 40h 故障输入 GPIO 、对吗?
       
此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce、您好!

    感谢您在 E2E 上提出问题!

    [报价用户 id="596946" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1491160/tps65994ad-confirm-the-behavior-of-fault_input_event_port1-33-on-tps66994 "]
     fault_Input_Event_Port1(33) 在 P1_GPIO1上设置 PDFW。
           当 PD  Sink_Fault 从电子保险丝接收到 PORT1_EVM 触发为低电 平时、我想知道 PD 此时将表现出什么行为
           
          触发后恢复 FAULT_Fault1 (33) Input_Event_Port 则它将断言 40h 故障输入 GPIO 、对吗?
    [报价]

    正确! 如果我们通过输入事件接收到存在错误事件、则在读取状态寄存器时、位27-22应读取0x03。

    谢谢!

    Kevin